Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder un disjoncteur Resi9 XE avec du câble souple sans embout ?

Oui, les câbles souples cuivre sans embout  sont utilisables afin de raccorder les disjoncteurs de la gamme Resi9 XE. 

Les sections possibles sont :

  • 1,5 à 2,5 mm² pour les disjoncteurs de 2 à 20 A
  • jusqu'à 16 mm² pour les disjoncteurs 32 A
Attention : le raccordement par câble aluminium souple ou rigide n'est pas possible
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?