Quelle est la classe d'isolement des télécommandes TBS et TBSRa ?
Les télécommandes suivantes sont de classe 2 uniquement par rapport à leur face avant :
- TBS50: 15855
- TBS100: 15856
- TBSr300: 57960
- TBSra: 57961
- TBSIs300 : OVA58961
- TBS Smart100 : OVA59800
- TBS Smart250 Ls : OVA59801
Attention, ces télécommandes peuvent être considérées de classe 2 uniquement lorsqu'elles sont installées dans un coffret.
En effet, pour un montage hors coffret, la double isolation présente uniquement pour la face avant des produits ne permet plus de répondre à une classe d'isolement de type 2.