Quelles sont les températures maximales atteintes par les selfs anti-harmoniques d'une batterie de condensateur type SAH ?
Les selfs anti-harmoniques sont de Classe F ou H.
Pour une température ambiante de 40°C, elles peuvent atteindre une température de :
- En fonctionnement nominal, il n’est pas rare qu’elles atteignent une température située entre 80 et 110°C.
Pour une température ambiante de 40°C, elles peuvent atteindre une température de :
- Classe F : 155°C
- Classe H : 180°C
- En fonctionnement nominal, il n’est pas rare qu’elles atteignent une température située entre 80 et 110°C.
- Au cœur de l’enroulement central, se trouve une sonde de température qui ouvre son contact lorsque la température est trop élevée.