Consulter la FAQ

Quelle est la surface couverte par une bombe de peinture beige RAL 1019 (pour ancienne Prisma), référence 09059PN ?

Date de publication : 05 février 2019

Le volume de l'aérosol est de 150 ml.
Cette bombe de peinture permet de couvrir une surface de
60x60 cm² en 2 couches, pour une épaisseur de 35 micromètres.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.