Quelles sont les valeurs de température maximale admises pour les contacteurs CT réf : 15962, 15968, 15973, 15959, à un régime 100% IN ?
Les valeurs de température maximales admises pour les contacteurs sont définies par la norme IEC 61095.
L'écart de température par rapport à la température ambiante ne doit pas dépasser :
- 65° sur les bornes
- 25° sur les organes de manoeuvre (bouton)
- 40° sur les surfaces plastiques pouvant être touchées occasionnellement
Pour avoir les valeurs max, il convient de rajouter à ces valeurs celle de la température ambiante.
Lorsque les contacteurs sont utilisés côte à côte, il convient de laisser un espace libre de 9mm tout les 2 contacteurs.