Est-il possible d'utiliser les armoires Prisma Plus système P sous une tension de 1000 V ?
En Système P IP30 et IP55, il est possible d’utiliser le Circuit principal sous une Tension assignée d’emploi ( Ue ) jusqu’à 690 V.
ATTENTION : Différentes Informations limiteraient même le Circuit principal à une Tension assignée d’emploi ( Ue ) jusqu’à 440 V.
Nota : Pour les Applications en courant Continu VCC / VDC, il est conseillé de nous Consulter.
Publié pour: Schneider Electric France




Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.