Sous quel format peut-on récupérer les données d'oscilloperturbographie provenant d'un SEPAM ?
Pour faire dialoguer un PC un SEPAM il faut utiliser le logiciel SFT 2841 pour le SEPAM 1000+ ou SFT 2821 pour le SEPAM 2000.
La capture des enregistrements d'oscilloperturbographie se fait par paramétrage du relais SEPAM.
Les enregistrements sont au format COMTRADE, leur récupération ou interprétation est réalisable soit avec un logiciel compatible, soit avec le logiciel dédié SFT2826 commun à toutes les séries de SEPAM.