Est-il nécessaire d'utiliser le relais inverseur de type DSC référence R9PCR pour les applications VMC gaz ?
Oui, il est obligatoire d'installer un relais inverseur de type DSC référence R9PCR pour les applications VMC gaz.
Ce relais constitue un dispositif de sécurité dans les logements collectifs chauffés au gaz. Il s'installe dans le tableau de répartition de chaque logement et assure l'arrêt de la chaudière du logement en cas de défaut d'extraction des gaz de combustion par la ventilation VMC gaz.