Quelles sont les caractéristiques de la peinture des cellules FLUAIR F400 ?
Pièces concernant l’aspect extérieur ou esthétique :
- la porte du compartiment disjoncteur,
- la porte du compartiment BT,
- la casquette du compartiment BT,
- les flancs du caisson transformateur de tension.
Caractéristiques :
- poudre mixte époxy polyester SP03, épaisseur 30 mini RAL 9002 satiné givré,
- teinte utilisée : RAL 9002,
- tenue au brouillard salin 200 heures suivant norme CEI 68-2-11,
- adhérence suivant norme NFT 30-038.
Pièces concernant la sécurité des biens et des personnes :
- les volets côté jeu de barre sont peints en rouge RAL3002,
- les volets côté câbles sont peints en jaune RAL1021.