Comment se comporte le relais de protection Sepam 2000 sur des variations de fréquence ?
L'ensemble des fonctions de protection et de mesure du Sepam 2000 fonctionne conformément aux caractéristiques annoncées dans la documentation dans une plage de 49 à 51 Hz (ou 59 à 61Hz).
Les protections contre les courts-circuits fonctionnent dans la plage de fréquence de 25 à 65 Hz avec une précision du seuil <15%.
La protection minimum de tension rémanente 27R fonctionne à partir de 25 Hz.
L'utilisation du Sepam 2000 sur des alternateurs pouvant fonctionner pendant de longues périodes à vitesse réduite n'est pas recommandée.