Consulter la FAQ

L'air ambiant contenu dans les puits fusibles de RM6 est-il compatible avec une isolation totale à champs dirigés ?

Date de publication : 07 janvier 2020

Oui, dans la pratique il n'y a aucun cheminement électrique de fuite entre les pièces nues et la métallisation extérieure.
Les 3 compartiments fusibles (puits fusibles étanches) enferment complètement le champ électrique. Ils sont déconnectables, métallisés extérieurement et isolent les fusibles des poussières, de l’humidité...

Image

Etant donné que le volume d'air est très réduit, la condensation dans des cas extrêmes n'excède jamais plusieurs mm3 (une goutte d'eau), l'impact de cette goutte est insignifiant.
De plus, dans pratiquement tous les cas, la chaleur produite par le fusible à l'intérieur du compartiment en exploitation génère un échauffement de température éliminant tout risque de condensation.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.