Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est l'indice de protection des cellules HTA SM6 ?
Selon la norme CEI 529 définissant les degrés de protection, la cellule SM6 correspond à un niveau IP2XC (la lettre C indique qu'une tige de 2.5 mm de diamètre et 100 mm de longueur pénétrant la cellule sur toute sa longueur ne peut pas toucher d'objet dangereux).
Entre les compartiments, l'indice de protection des cellules est IP2X (protection contre l'atteinte ou l'approche des parties actives ainsi que des pièces en mouvement avec un doigt ou tout objet similaire de diamètre >12 mm).
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}