Consulter la FAQ

Quel est le coefficient de déclassement à appliquer si la température ambiante est supérieure aux données catalogue pour le CANALIS KNA ?

Date de publication : 04 mai 2018

En cas de dépassement des températures ambiantes indiquées au catalogue pour le CANALIS KNA (par exemple pour une installation dans un caniveau fermé), les coefficients à appliquer sont les suivants :
 
 T ambiante en C° 

 60

65

70

75

80

 K déclassement     

 0.84

0.80

0.77

0.73

0.68


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.