Consulter la FAQ

Comment installer une sortie de câble dans la gamme ALREA ?

Date de publication : 21 septembre 2018

Les sorties de câbles proposées dans la gamme ALREA, ne sont pas compatibles avec le montage saillie ALREA.

Les sorties de câble ALB57286 et ALB57288 se fixent :

  • soit  directement sur le mur avec 2 chevilles,
  • soit sur une boite d'encastrement grâce aux 2 vis de fixation d'appareillage.

Il est impossible de les installer dans toute boite saillie.
De plus, il n'existe aucun accessoire pour faire la jonction avec les moulures de goulotte ALREA.

La sortie de câble 32A référence ALB57284 est monobloc et s'installe directement dans une boite encastrée de diamètre 85mm référence ALB71836.
Son montage en saillie est impossible.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.