Consulter la FAQ

Comment le mode de fixation des plastrons Prisma G plus a-t-il évolué ?

Date de publication : 02 avril 2020

En septembre 2008, le mode de fixation des plastrons a évolué vers une vis 1/4 de tour.
On utilisait auparavant des vis 1/8 de tour, ces vis ne sont plus disponibles.

Le nouveau système de verrouillage ne se monte pas sur l'ancienne version de plastron, par contre les nouveaux plastrons sont compatibles.

Nous commercialisons un préhenseur autocollant, qui permet une harmonisation esthétique des faces avant des coffrets, armoires G et des cellules P.
Il se colle à droite et à gauche du plastron, un trou permet d'accéder à la vis 1/8 de tour du verrouillage.
La référence du sachet de 20 préhenseurs autocollants est 01093.

Image

01093 - PREHENSEURS AUTOCOLLANTS

Le nouveau système de fermeture de plastron est commandable séparément, il s'agit de la référence 01094 (sachet de 10 paires de 2 fermetures).
Il permet de compléter un plastron en cas de perte ou de détérioration d’une fermeture.

Image

01094 - FERMETURES DE PLASTRONS

Attention : Ces systèmes se montent uniquement sur les nouvelles versions de plastrons.


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.