Consulter la FAQ

Quelles sont les différences entre les dispositifs différentiels de types Si et SiE ?

Date de publication : 03 juin 2020

Les dispositifs différentiels de type Si sont particulièrement adaptés pour fonctionner dans des ambiances présentant :

  • d'importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques,  présence d'appareillage incorporant des filtres antiparasites du type éclairage, micro-informatique...
  • des sources d'aveuglement : présence d'harmoniques ou de réjection de fréquence élevée, présence de composantes continues comme des diodes, pont de diodes, alimentations à découpage...

Les dispositifs différentiels de type Si E présentent les caractéristiques des Si et sont, de plus, particulièrement adaptés pour fonctionner dans les atmosphères humides ou polluées par des agents agressifs : piscines, ports de plaisance, industrie agroalimentaire, stations de traitement des eaux...


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.