En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment raccorder un déclencheur à émission iMX+OF référence A9A26946 ou A9N26946 ?

Sur le déclencheur iMX+OF, la boucle de déclenchement "Phase, Bouton Poussoir, Neutre" doit impérativement être raccordée entre les bornes C1 et C2 afin de passer par le contact d'auto-coupure interne et éviter la destruction de la bobine.

Les bornes 12 et 14 sont destinées à la signalisation de position du disjoncteur.

Schémas de raccordement :

Schéma

Rappel de la fonction des auxiliaires iMX, iMX+OF (déclencheurs à émission de courant)

  • Déclenchement de l'appareil de protection associé, lorsque apparait une tension aux bornes de l'auxiliaire (commande par : bouton-poussoir à fermeture, contact sec…).
  • Le réenclenchement de l’appareil de protection n’est possible que lorsque la tension aux bornes de l’auxiliaire a disparu.
  • La commande par un bouton-poussoir à verrouillage permet la mise en sécurité du circuit protégé par le disjoncteur (ex. commande de machines).

Schneider Electric France