Consulter la FAQ

Est-il possible d'installer un Compact NS250 en position verticale dans une ancienne armoire système G ?

Date de publication : 07 janvier 2020

Oui.
Il faut utiliser le plastron plein, référence 07805PN et la platine pour système G+ référence 03040.

Percer les fixations de la platine G+ au diamètre 6 mm et découper le passage du maneton sur le plastron plein du Prisma G.

Image

 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.