Consulter la FAQ

Comment paramétrer une connexion Ethernet entre un automate Twido avec port Ethernet intégré et TwidoSuite ?

Date de publication : 12 mai 2020

Pour paramétrer une connexion Ethernet entre un Twido avec port Ethernet intégré ( TWDLCAE40DRF ou TWDLCDE40DRF) et TwidoSuite, ouvrir l'écran "Préférences" et ajouter une connexion avec les paramètres suivants :

  • Nom : choisir un nom caractérisant votre connexion, par exemple TWDLCAA40DRF
  • Type de connexion : Ethernet
  • IP / Phone : adresse IP du Twido, exemple : 10.199.14.136
  • Punit / Adresse : Direct
  • Timeout : 5000 par défaut
  • Breaktime : 5 par défaut
Illustration : 



Voir également :
Comment paramétrer une connexion Ethernet entre un module 499TWD01100 et TwidoSuite ?

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.