Consulter la FAQ

Est-il nécessaire de placer les terminaisons de ligne TSXTLYEX sur un rack extensible dans une configuration monorack Premium ?

Date de publication : 07 février 2019

Oui.
Lorsqu'on utilise des racks extensibles (TSXRKY4EX, TSXRKY6EX, TSXRKY8EX, TSXRKY10EX), le bus X doit être équipé d'une terminaison de ligne à chaque extrémité.
Donc, dans le cas d'une configuration monorack, les 2 terminaisons seront obligatoirement montées sur le rack.

Une terminaison de ligne est constituée d'un connecteur SUBD 9 points et d'un capot contenant les éléments d'adaptation.
Elle se monte sur le connecteur SUDD 9 points des racks extensibles situés en bout de ligne.

Important :
L'insertion ou l'extraction d'une terminaison de ligne doit se faire obligatoirement avec l'ensemble des racks hors tension.

Illustration :


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.