Consulter la FAQ

Quelle est la différence entre un contacteur de référence LC1D80BD et un contacteur de référence LC1D80BW ?

Date de publication : 22 juillet 2020

Ces deux contacteurs sont issus de la gamme TESYS D et leur commande du circuit de commande est en courant continu.

L'écart se situe au niveau des tolérances d'alimentation dans de bonnes conditions des plages de commande de leur bobine :

LC1D80xD    :   de 0.85  à 1.1 de la tension de commande.
LC1D80xW   :   de 0.75 à 1.2   de la tension de commande.

Ainsi pour une bobine 24VCC, les tolérances sont :
 
  • entre 20.4 VCC et 26,4VCC  pour le contacteur LC1D80BD,
  • entre 18,0 VCC et 28,8VCC  pour le contacteur LC1D80BW.


     

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.