Consulter la FAQ

Comment supprimer le défaut externe "Entrées / Sorties auxiliaires : Alimentation" sur un module TSXCTY2A ou TSXCTY4A ?

Date de publication : 07 février 2019

Sur les cartes de comptage TSXCTY2A/4A  pour automate Premium, il est absolument nécessaire de raccorder l'alimentation des entrées/sorties auxiliaires sur les bornes 17-18-19-20 du connecteur HE10 de la carte, pour éliminer ce défaut.

Ce raccordement peut se faire de deux manières différentes : 
  • En utilisant l'embase Telefast ABE7H16R20 associée à un cordon TSXCDPxx3.
    L'alimentation raccordée à l'embase est alors distribuée sur les bornes 17-19 (+24 vdc) et 18-20 (0 vdc) du connecteur HE10.
  • En utilisant un cordon TSX CDP*01 dont l'une des extrémités est à fils libres et permet de raccorder une alimentation 24 VDC.


Message d'erreur :



Brochage du connecteur HE10 :


Raccordement de l'alimentation 24VDC sur le Telefast :



Correspondance entre la couleur des fils et le numéro de broche des cordons TSXCDP301 et TSXCDP501 :


 


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.