Consulter la FAQ

Est-il possible de mettre à jour le firmware des modules Advantys OTB1C0DM9LP, OTB1E0DM9LP et OTB1S0DM9LP ?

Date de publication : 07 février 2019

Oui, la mise à jour du firmware des modules Advantys OTB est possible mais uniquement sur ceux disposant d'une version de logiciel embarqué supérieure ou égale à V2.0.
La mise à jour des versions antérieures n'est pas possible.

La mise à jour est réalisée via la prise RJ45 repérée 'OS Update port' située sur le coté gauche du module.



Voir également : Comment mettre à jour le firmware des modules OTB V2.0 ?


Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.