Pour câbler le port COM1 (SubD 9 points) en RS485 il faut suivre le schéma suivant :

Remarque :
Selon les équipements, les signaux RS485 portent des noms différents : Quelle est la dénomination et la correspondance du nom des bornes des différents équipements RS485 ?
Par exemple, sur les boîtiers TSXSCA50 et TSXSCA62 les signaux sont repérés D(A) et D(B) avec :
Voir également :
Remarque :
Selon les équipements, les signaux RS485 portent des noms différents : Quelle est la dénomination et la correspondance du nom des bornes des différents équipements RS485 ?
Par exemple, sur les boîtiers TSXSCA50 et TSXSCA62 les signaux sont repérés D(A) et D(B) avec :
- la borne D(B) correspondant à D1 ou A (+),
- la borne D(A) correspondant à D0 ou A (-).
Voir également :