En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la signification des informations de la barre d'état du logiciel Unity Pro ?

La barre d’état contient des informations sur le projet en cours sur le PC, sur l’automate et sur l’état du logiciel.

Image
Barre d'état hors ligne

La barre d’état est composée des éléments suivants :

  1. Zone d’information pour l’affichage d’informations sur le menu
  2. Affichage des droits d’accès HMI actuels
    Une application peut avoir différents modes :
    - Mode IHM R/W - Mode interface homme machine lecture/écriture : C’est le mode par défaut à l’ouverture d’une application.
    - Mode IHM R/O - Mode interface homme machine lecture seulement : Ce mode est actif, quand :
    Des applications sont ouvertes en mode Lecture seulement, en cochant l’option "Ouvrir le projet en mode lecture seulement" dans la fenêtre d’ouverture de fichier.
    Une application est ouverte alors qu’elle a été ouverte précédemment en mode écriture avec un logiciel tiers (à l’aide de Pserver). Une fenêtre apparaît pour alerter l’utilisateur à l’ouverture.
    Ce mode n’autorise pas d’enregistrement de l’application.
    Lors de l’utilisation d’applications d’autres fournisseurs avec Pserver, Unity Pro XL peut être lancé sans l’interface utilisateur graphique Unity Pro appelée généralement interface homme machine.
    Dans ce cas, une boite de dialogue demande à l’utilisateur s’il doit passer à l’instance Pserver en cours.
  3. Etat de connexion (Hors ligne, Différent, Equivalent)
  4. Un astérisque (*) s’affiche lorsque la valeur initiale dans le projet est différente de la valeur initiale sur l’automate, ou si elle a été modifiée par rapport à celle de l’automate.
  5. Etat de l’automate (Marche, Arrêté, etc.)
  6. Informations ETS (Empty Terminal Support)
  7. Adresse de l’automate relié
  8. Informations sur les lignes et les colonnes (disponibles uniquement dans les éditeurs de langage de programmation)
  9. Etat de la mémoire :
    - Vert : fragmentation < 50 % ou bilan mémoire < 50 %
    - Rouge : fragmentation > 70 % et bilan mémoire > 70 %
    - Jaune : tous les autres cas
  10. Etat de génération (Généré, Non généré)
  11. En mode connecté égal, le « F » rouge indique que des bits ou des mots ont été forcés sur l’automate. Cliquez sur ce « F » pour afficher la table d’animation contenant une liste exhaustive des variables (bits/ mots) forcées.
  12. Informations sur l’événement : si une erreur survient dans l’automate, celle-ci est signalée par un changement de couleur. Lorsque vous appuyez sur le bouton, une boite de dialogue indiquant les détails relatifs à l’erreur s’affiche.
  13. Indique si le mode insertion ou écrasement est actif.
  14. Indique si la touche Majuscules (Caps lock) est enfoncée.


Exemple :
Image
Barre d'état en ligne


Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: