En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer une communication Modbus série avec Vijeo Designer ?

Voici comment configurer dans un projet Vijeo Designer une communication Modbus série afin de communiquer avec un automate par exemple.

Sélection et ajout du pilote :
  • Fabricant : Schneider Electric Industries SAS
  • Pilote : Modbus (RTU)
  • Equipement : Equipement Modbus
    Pilote
Configuration du pilote Modbus :
  • Port COM : COM1 ou COM2 selon possibilité du terminal.
  • Interface série : RS232C ou RS485 à choisir selon le type de liaison adopté entre le HMI et l'équipement.
  • Vitesse de transmission, Bit de parité, Bit d'arrêt : à ajuster de sorte que ces paramètres soient identiques à ceux de l'équipement.
  • Autres paramètres : généralement les valeurs proposées par défaut conviennent.

    Pilote
Configuration de l'équipement :
  • Adresse de l'équipement : Saisir l'adresse de l'équipement esclave (entre 1 et 247).
  • Cocher la syntaxe IEC61131 pour avoir des variables du type %M ou %MW, ne pas cocher la case pour conserver la syntaxe Modbus (30001+i ou 40001+i).
  • Ordre de mots des mots doubles (flottant, entier à 32bits) : pour les automates Twido, Premium, TSX Micro, M340, Quantum, l'ordre de mot des mots doubles doit être positionné sur " Mot de poids faible en premier ".

    Equipement
Remarque :
Le choix du pilote Modbus (RTU) fixe le Terminal Magelis comme maître de la communication Modbus. Pour que le Terminal soit esclave, il faut choisir le pilote Modbus Slave (dans ce cas le maître doit gérer toutes les requêtes de communication avec le Magelis).

Voir également :
Comment réaliser une communication Modbus série entre un Twido programmé avec TwidoSuite et un terminal IHM Magelis programmé avec Vijeo Designer ?

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies