Comment changer le sens de marche en mode local (par l'afficheur) sur un variateur ATV212 ?
Il est possible de modifier le sens de rotation du moteur par l'afficheur lorsque le variateur est mode local (que se soit par la touche LOC/REM ou par le canal de commande CMOD)
- modifier à 0 la valeur du paramètre F311 pour autoriser la marche avant et arrière.
- modifier à 2 la valeur du paramètre FR pour indiquer le sens de rotation au démarrage, c'est à dire par marche avant en premier.
Le sens de rotation du moteur peut être modifié en appuyant simultanément sur les touches HAUT + ENT pour la marche avant ou sur BAS + ENT pour la marche arrière.
Le sens de rotation du moteur est indiqué sur le terminal par Fr-f pour le sens avant ou par FR-r pour le sens arrière.
Publié pour: Schneider Electric France