Le terminal XBTRT500 se connecte à un ordinateur de 2 façons différentes :
Connexion du terminal XBTRT500 au port série RS232 d’un ordinateur :
Le terminal est alimenté soit via le port souris en utilisant le cordon XBTZ945 2/3 ou soit via le port USB en utilisant le cordon XBTZ945 3/3.

Connexion du terminal XBTRT500 au port USB d’un ordinateur :
La référence XBTZ925 comporte 2 cordons, le XBTZ925(A) avec une prise RJ45 à chaque extrémité et le XBTZ925(B) avec une prise RJ45 et une prise Sub-d25.
Le terminal XBTRT500 est équipé d'une prise RJ45, il faut donc utiliser le cordon XBTZ925(A)
Attention ce cordon a un sens et le terminal doit indiquer " Waiting for transfert ".
Si ce n'est pas le cas il faut inverser le cordon.

Voir également :
- via le port série de l’ordinateur, à l’aide des cordons XBT Z945 et l'adaptateur XBTZRT999,
- via le port USB de l’ordinateur, à l’aide des cordons XBT Z925 et du convertisseur TSXCUSB485.
Connexion du terminal XBTRT500 au port série RS232 d’un ordinateur :
Le terminal est alimenté soit via le port souris en utilisant le cordon XBTZ945 2/3 ou soit via le port USB en utilisant le cordon XBTZ945 3/3.
Connexion du terminal XBTRT500 au port USB d’un ordinateur :
La référence XBTZ925 comporte 2 cordons, le XBTZ925(A) avec une prise RJ45 à chaque extrémité et le XBTZ925(B) avec une prise RJ45 et une prise Sub-d25.
Le terminal XBTRT500 est équipé d'une prise RJ45, il faut donc utiliser le cordon XBTZ925(A)
Attention ce cordon a un sens et le terminal doit indiquer " Waiting for transfert ".
Si ce n'est pas le cas il faut inverser le cordon.
Voir également :
- Quel câble de transfert faut-il utiliser pour la programmation de la gamme des terminaux Magelis XBT N / R / RT ?
- Comment raccorder un PC aux afficheurs Magelis Small Panels XBTN200, XBTN400 et XBTR400 ?
- Comment raccorder un PC à l'afficheur Magelis Small Panel XBTRT511 ?
Publié pour: Schneider Electric France