Comment raccorder un PC à l'afficheur Magelis Small Panel XBTRT511 ?
Le terminal XBTRT511 se connecte à un ordinateur de 2 façons différentes :
- via le port série de l’ordinateur à l’aide du cordon XBT Z945 et l'adaptateur XBTZRT999,
- via le port USB de l’ordinateur à l’aide du cordon XBT Z925 et du convertisseur TSXCUSB485.
Connexion du terminal XBTRT511 au port série RS232 d’un ordinateur :
Le terminal doit être alimenté par une alimentation 24V DC externe.
Connexion du terminal XBTRT511 au port USB d’un ordinateur :
La référence XBTZ925 comporte 2 cordons, le XBTZ925(A) avec une prise RJ45 à chaque extrémité et le XBTZ925(B) avec une prise RJ45 et une prise Sub-d25.
Le terminal XBTRT511 est équipé d'une prise RJ45, il faut donc utiliser le cordon XBTZ925(A).
Attention, ce cordon a un sens et le terminal doit indiquer " Waiting for transfert ".
Si ce n'est pas le cas il faut inverser le cordon.
Le terminal doit être alimenté par une alimentation 24V DC externe.