Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelle est la référence du câble entre la prise terminal d'un automate M340 et un MAGELIS XBT GT / GK / GTW ou HMI GTW / STU / STO ?
Les références des câbles USB entre un terminal graphique Magélis XBT GT / GK / GTW ou HMI GTW / STU / STO et un automate M340 (BMX P34) sont :
- BMX XCA USB H018 en 1.8 mètre
- BMX XCA USB H045 en 4.5 mètres
- BMX XCA USB H018 en 1.8 mètre
- BMX XCA USB H045 en 4.5 mètres
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
En savoir plus