Consulter notre FAQ
Comment paramétrer le logiciel TwidoSuite pour établir une connexion avec l'automate via le convertisseur TSXCUSB485 ?
Lors de l'utilisation du convertisseur TSXCUSB485, il est nécessaire de configurer TwidoSuite pour qu'il se connecte à l'automate via le port COM affecté par Windows au convertisseur (COM3 ou COM4 généralement).
Pour cela :
- Ouvrir la fenêtre Préférences
- Ajouter une connexion en cliquant sur Ajouter
- Définir la nouvelle connexion avec :
- Type de connexion : Série
- IP / Phone : COMx (COM4 par exemple si le TSXCUSB485 est affecté au port COM4).
- Punit / Adresse : Punit
- Valider en cliquant sur Appliquer
- Choisir cette connexion pour connecter TwidoSuite à l'automate.
Remarque :
Le convertisseur doit être installé et branché.
Lorsque le TSXCUSB485 est branché (et installé) sur le PC, il est visible dans le gestionnaire de périphériques comme illustré ci-dessous.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
En savoir plus