Comment raccorder une sonde Pt100 sur les convertisseurs universel RMPTx0BD ?
Schneider Electric commercialise des convertisseurs pour sondes Pt100. Le signal issu de la sonde peut être converti en un signal standardisé (0-10V, 0-20mA, 4-20mA) pouvant être utilisé par n'importe quelle commande dotée de ce type d'entrées analogiques.

Une sonde Pt100 2 fils inclut la résistance du câble en plus de la résistance variable de la sonde, ce qui peut générer une erreur de l'ordre de 0,4°C par mètre de connexion.
Les sondes Pt100 3 fils et 4 fils permettent de limiter cette erreur.
Les convertisseurs de type RMPTx0BD permettent d'utiliser ces différents types de sondes, les entrées IP1, IP2, IP3 et IP4 sont toutes à câbler quel que soit le type de Pt100.
Sélectionner le type de signal de sortie via le switch en face avant du produit 
Remarque : Ces types de convertisseurs ne sont pas isolés.
Une sonde Pt100 2 fils inclut la résistance du câble en plus de la résistance variable de la sonde, ce qui peut générer une erreur de l'ordre de 0,4°C par mètre de connexion.
Les sondes Pt100 3 fils et 4 fils permettent de limiter cette erreur.
Les convertisseurs de type RMPTx0BD permettent d'utiliser ces différents types de sondes, les entrées IP1, IP2, IP3 et IP4 sont toutes à câbler quel que soit le type de Pt100.
Alimenter le convertisseur entre A1 et A2
Relier la sonde PT100 en fonction de son nombre de fils sur le convertisseur de la manière suivante
Sélectionner le type de signal de sortie via le switch en face avant du produit
Remarque : Ces types de convertisseurs ne sont pas isolés.
Publié pour: Schneider Electric France