Comment supprimer le message d'erreur "la configuration de la cible est mauvaise" lors d'un transfert sous SoMachine V4.1 ? ou comment mettre à jour le firmware d'un contrôleur M2xx?
Le message d'erreur " la configuration de la cible est mauvaise. La tentative a échoué".
Le contrôleur a un firmware de Somachine 3.x alors que le projet est sous V4.1.
La solution est de mettre le firmware du contrôleur à jour.
Cette opération se fait par le "Controller assistant", pour le sélectionner :
- Aller dans la barre outils de Windows (en bas de l'écran) et sélectionner "Démarrer" ou l'icône associée,
- Puis sélectionner "Tous les programmes" et ensuite "Schneider Electric",
- Puis sélectionner "SoMachine Software",
- Puis sélectionner "Controller Assistant" :
- Choisir sélectionner "Mettre à jour le micrologiciel..."
- Sélectionner le "Type de contrôleur" (exemple M258) et la "Version du micrologiciel du contrôleur" (exemple V4.1.24 (M258 Controllers Firmware)), et suivre les instructions.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.