ATV12 Comment programmer la marche arrière sur une entrée logique ?
La marche arrière est configurée sur l'entrée LI2 ( produit neuf sortie carton ) ou en réglage usine pour les variateurs de fréquence ATV31, ATV31, ATV312, ATV61 et ATV71, pour l'obtenir, il suffit alors de ponter la polarité +24 sur la borne LI2 au lieu de la ponter sur LI1 qui génère la marche avant.
Ce n'est pas le cas avec le variateur ATV12 où la marche arrière n'est pas configurée même lors du retour en réglages usine.
Marche arrière pour ATV12
Il est possible d’affecter LI1 à la marche arrière mais pour rester cohérent, il est préférable de laisser LI1 à Marche Avant et d’affecter LI2 à Marche arrière.
- menu CONF => FULL => FUN => rrS = L2H ( possible de L1H à L4H),
- ponter LI2 avec la borne +24 pour faire démarrer le moteur,
- au lieu de ponter directement les bornes LI2 et +24, il est possible d'utiliser les contacts secs d'un bouton poussoir, un bouton tournant ou un commutateur.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.