{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quels sont les unités de contrôle compatibles avec les bases Tesys U LUB12/32 et LUB120/320 ?
Toutes les unités de contrôle sont compatibles avec les bases Tesys U LUB12, LUB120, LUB32 et LUB320.

Les bases LUB120 et LUB320 sont commercialisées SANS CONNECTIQUES.

Dans certains cas (utilisation de modules de communication, mise en parallèle...), le raccordement par bornier devient obsolète et est remplacé par un précablâge bobine.

Schneider Electric France