Consulter la FAQ

Quel est l'adaptateur nécessaire pour relier un HMIGTO à la prise TER ou AUX d'un automate TSX avec un câble XBTZ968 ?

Date de publication : 10 avril 2020

Pour connecter  un HMIGTO à la prise TER ou AUX d'un automate TSX (TSX37 ou 57 ou Twido) avec un câble XBTZ968 (2,5 m) ou XBTZ9681 (5 m) ou XBTZ9686 (16 m) ou XBTZ9687 (20 m) ou XBTZ9688 (25 m), il est nécesssaire d'utiliser un adaptateur XBTZG939.

Le câble XBTZ968 (utilisé sur les anciennes gammes XBTF) a une extrémité en mini-DIN femelle 8 contacts (pour la prise TER ou AUX) et une autre extrémité en SUB-D 25 contacts.

Cet adaptateur permet de se connecter à l'extrémité SUB-D-25 du câble XBTZ968 et avec l'autre extrémité  (RJ45) au port COM2 (RS485) du HMIGTO.

Remarque :
Une liason RS485 n'est pas possible sur le port COM1 du HMIGTO.
 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.