Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment formater une carte Compact Flash de 4Go avec le système de fichier FAT16 ?
Le système de fichiers FAT16 (ou FAT) limite le " formatage " à 2Go.
Cette limite est imposée par les systèmes d'exploitation Windows MS-DOS 6.22 Standard, W95, W98 Standard Edition et Seconde Edition et enfin Millenium.
L'outil de formatage fourni par les systèmes d'exploitation précédemment cités ne peut donc pas offrir de solution.
Il est alors nécessaire de s'orienter vers des utilitaires gratuits permettant ce type d'opération comme par exemple, SwissKnife & Ranish Partition Manager (Freeware en anglais).
Cela vous a-t-il été utile ?