Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est le rôle des commutateurs rotatifs sur les processeurs M340 de type BMXP342020, BMXP342030 et BMXP3420302 ?
Les deux commutateurs rotatifs à l'arrière du module fournissent une méthode simple pour sélectionner une adresse IP.
Les informations suivantes résument les réglages d'adresses valides :
- Nom d'équipement DHCP : pour obtenir un nom d'équipement à l'aide des commutateurs, sélectionner une valeur numérique comprise entre 00 et 159.
- BOOTP : pour obtenir une adresse IP d'un serveur BOOTP, sélectionner l'une des deux positions BOOTP sur le commutateur inférieur.
- STORED : l'équipement utilise les paramètres configurés (stockés) de l'application.
- CLEAR IP : l'équipement utilise les paramètres IP par défaut.
- DISABLED : l'équipement ne répond pas aux communications.
Voir également : Comment régler les commutateurs rotatifs sur les processeurs M340 BMXP342020, BMXP342030 et BMXP3420302 ?
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: