Comment mettre à jour SoMove en version V2 ?
La mise à jour est plus aisée car auparavant la totalité était remise à jour même en cas de modification mineure du logiciel ; avec la version V2, les mises à jour seront différenciées : remise à jour de l’exécutable seulement pour évoluer d’un version V2 à une version supérieure, ajout d’un seul DTM si un nouvel appareil est commercialisé (c’est le cas avec le variateur de vitesse asynchrone Altivar Process ATV6xxx).
Pour plus de facilité de chargement de ces DTMs sur les postes de travail de l’automaticien, Schneider les a groupés par librairies, ainsi tous les fichiers Altivar sont compris dans un seul fichier Altivar DTM Library, il n’y aura alors qu’une seule installation pour tous les altivars au lieu d’une installation échelonnée des variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV212, ATV600.
Comment mettre à jour SoMove en version V2
Qu’il s’agisse d’une mise à jour ou d’une première installation de SoMove V2.0, il est nécessaire de disposer de fichiers ou logiciels disponibles sur le site suivant :
Mise à jour d'une version précédente
Charger le logiciel (FDT) : SoMove V2.x (FDT Standalone) à partir du site précédent et lancer son installation.
En principe, la bibliothèque de DTMs est conservée lors de l’évolution de l’ancienne version V1.9 vers la nouvelle V2.x, il sera par contre nécessaire d’ajouter le DTM correspondant au nouveau variateur Altivar process (ATV6xxx) via le fichier AltivarProcess ATV6xx DTM Library V… lancer l’installation de ce fichier.
Installation nouvelle
Charger le logiciel (FDT) : SoMove V2.x (FDT Standalone), lancer son installation.
Charger les DTMs correspondant aux appareils qui seront à configurer : Altivar DTM Library.., Lexium DTM Library.., Altistart DTM Library, TeSys DTM Library.., AltivarProcess ATV6xx DTM Library V… et lancer l’installation de tous ces fichiers.
Publié pour: Schneider Electric France