Comment résoudre les problèmes de connexion après avoir procédé à l'installation de SoMove V2 sous Windows XP ou sous Windows seven ( windows 7 ) ?
Comme tout logiciel à installer et à utiliser sur un PC équipé de Windows XP ou Seven, il est possible que des aléas surviennent lors de la connexion, la fiche suivante recense quelques cas déjà rencontrés par les utilisateurs :
- lors du lancement de SoMove V2.x sous Windows XP, une erreur de connexion peut apparaître lors de l'appui du bouton "connexion" ,
- lors du lancement de SoMove V2.x sous Windows Seven ( 7 )et de sa connexion avec un variateur/démarreur/contrôleur via le câble TCSMCNAM3M002P, l'appui du bouton "connexion" peut rester stérile, "rien ne se passe" car le driver modbus installé par SoMove V2.x peut ne pas être reconnu.
La fiche suivante joint "Présentation de SoMove 20 - Installation- Résolution aléas" permet de solutionner ces deux aléas.
Le driver "SchneiderModbusDriverSuite" joint également à ce dossier permet de résoudre le deuxième cas.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.