Quelle est la référence du cordon de programmation entre un contrôleur M2xx (M221, M241, M251, M238, M258 ou LMC058) et un PC ?
La référence du câble (cordon) de programmation entre un contrôleur M2xx (M221, M241, M251, M238, M258 ou un LMC058) et un PC (port USB) est :
- BMXXCAUSBH018 en 1,8 mètre.
Port USB côté PC et port USB mini-B coté contrôleur Mxx en connexion permanente.
Publié pour: Schneider Electric France