En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est la longueur maximale de câble (blindé ou non) en sortie d'un ATV12 ?


La longueur maximum possible d'un câble entre un variateur ATV12 et son moteur est fonction de deux paramètres :

  • câble blindé ou non blindé,
  • ajout ou non d'une inductance moteur.


Sans inductance moteur

  • longueur d'un câble blindé : 50m
  • longueur d'un câble non blindé : 100m


Avec inductances moteur

  • longueur d'un câble blindé : 100m (fréquence de découpage à 4 Khz)
  • longueur d'un câble non blindé : 200m (fréquence de découpage à 4 Khz)


Références des inductances moteur


Image

Schneider Electric France