{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les différences techniques entre Spacial S3HD et Spacial S3D?

L'offre Spacial S3HD inclus en standard les équipements suivants:
- un auvent bombé pour éviter la stagnation de l'eau
- un arrêt de porte pour maintenir la porte en position ouverte
- une plaque passe-câbles en aluminium pour éviter la corrosion
- un porte-documents à coller pour ranger vos schémas Les coffrets S3HD ont une tenue à la corrosion supérieure aux coffrets Spacial S3DIls sont réalisées en acier peint. Ils sont prévus pour être installés dans des lieux privés avec environnement hostile grâce à:
- un traitement anti-corrosion (C4H selon la norme ISO 12944:1999)
- une résistance renforcée aux UV

Schneider Electric France

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus