Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment fixer les coffrets Spacial S3HD ?
Les coffrets Spacial S3HD sont fixés au mur soit par des pattes de fixation murale (référence NSYAEFPXSC), soit par un dispositif de fixation sur poteau (référence NSYSFPSCxxHD). Ces deux accessoires sont en acier inoxidable, offrant donc un bonne tenue à la corrosion. A partir de 600 mm de largeur et 330 mm de profondeur les coffrets peuvent être installés au sol en utilisant un socle en acier inoxidable (voir catalogue).
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: