{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment protéger d'une effraction les enveloppes "Outdoor Heavy Duty" ?

Les enveloppes Thalassa PHD ont un accessoire spécifique contre l'effraction référencé NSYBGNxxxHD. Cet accessoire est conforme à la norme EN 1627
- RC2 (RC: Resitance Class) et a été certifié par le Bureau Veritas. Les coffrets Spacial S3HD ont un accessoire cadenassable (référence NSYAEDLPADS3DHD) qui permet d'utiliser le verrouillage que vous souhaitez.Les armoires Spacial SFHD permettent d'utiliser le système de verrouillage que vous souhaitez, car la serrure de l'armoire est livrée avec un version cadenassable.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus