Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quels sont les avantages de la Fan Box HD ClimaSys?
L'innovante Fan Box HD ClimaSys est optimisée pour gagner 67% d'espace à l'intérieur de l'enveloppe en maximisant les performance de ventilation et de dissipation thermique, tout en maintenant une haute protection aux corps liquides et solides (IP55) avec l'utilisation notamment de la grille HD ClimaSys IP55.Ce ventilateur centrifuge, certifié UL, permet d'obtenir de multiples architectures thermiques pour permettre de s'adapter au mieux aux conditions extrèmes extérieures en maintenant une efficacité énergétique maximale (Voir architectures I-Line, S-Line et T-Line).Nous préconisons l'utilisation du nouveau logiciel Pro.Clima pour otpimiser les équipements thermiques.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: