Comment configurer un variateur de vitesse Altivar ATV32 avec un moteur synchrone (brushless) de type BMP ou tiers ?
Les moteurs AC synchrones sont caractérisés par :
• une importante densité de puissance dûe à l'utilisation de nouveaux matériaux magnétiques et d'un concept de construction optimisé qui permettent d'obtenir des moteurs toujours plus compacts pour un couple identique.
• une importante efficacité énergétique dûe à un stator optimisé et à un design de rotor assisté par des aimants permanents, ces moteurs de petite taille fonctionnent sans refroidissement forcé, la température de surface peut être plus importante que pour un moteur asynchrone.
Associés aux variateurs de vitesse Altivar ATV32, les moteurs synchrones BMP fournissent de hautes performances qui répondent aux besoins de la plupart des machines compactes. Ils conviennent particulièrement aux applications dynamiques à faible puissance exigeant un entraînement compact et robuste telles que le convoyage.
La fiche ci-jointe détaille la mise en oeuvre aussi bien d'un ATV32 avec un moteur Schneider Electric de type BMP qu'avec un moteur tiers.
Cette mise en oeuvre peut être réalisée aussi bien par SoMove que par l'afficheur (pocket, HMI) intégré.
Publié pour: Schneider Electric France