Quel câble utiliser entre un TSX37 ou TSX57 (prise TER ou AUX) et un Magelis XBTGT ?
| Le câble de liaison entre un automate TSX37 (MICRO) ou TSX 57 (PREMIUM) sur le prise TER ou AUX (mini-DIN femelle 8 contacts pour une connexion en Unitelway) et un terminal de dialogue Magelis XBTGT (de XBTGT2xx0 à XBTGK7340) est différent en fonction du port COM utilisé sur l'IHM : - sur le port COM1, type SUB-D 9 en RS485 : - 2 câbles sont nécessaires : - XBTZG909 (adaptateur SUB-D 9 -- SUB-D 25 ) - et XBTZ968 (2,5 m) ou XBTZ9681 (5 m) ou XBTZ9686 (16 m) ou XBTZ9687 (20 m) ou XBTZ9688 (25 m) - ou encore le câble XBTZ9018 (câble de la famille TWIDO) - sur le port COM2, type RJ45 en RS485 : - XBTZ9780 (2,5 m) ou XBTZ9782 (10 m) |
Publié pour: Schneider Electric France