En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment faire fonctionner un variateur juste avec des straps ou pontages entre bornes ?

Les variateurs de vitesse Schneider Electric disposent d'un configuration particulière appelé - Réglages usine - résidente lorsque ce produit est livré neuf (sortie carton) chez l'utilisateur.

Il est possible à partir de cette configuration de faire fonctionner les variateurs à minima en câblant seulementdeux straps (ou pontages).

Que câbler ?


L'ordre de marche est fournie par le bornier par straps ( ou pontage) de la borne 24V avec une borne d'entrée du variateur :
  • LI1 pour les variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71,
  • F pour les variateurs ATV212,
  • DI1 pour les variateurs Altivar Process ATV600 et ATV900.
La consigne est fournie par pontage des bornes :
  • 10V et AI1 pour les variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71 et les variateurs Altivar Process ATV600 et ATV900,
  • PP et VIA pour les variateurs ATV212.

Comment fonctionne cette configuration ?


Le variateur alimentera le moteur avec une rampe d'accélération basique mais différente suivant les variateurs ( 3 secondes pour les variateurs ATV12, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71) jusqu'à l'obtention d'une fréquence de 50 Hz.

Attention !
Il est nécessaire que l'ordre de marche ( LI1 ou DI1 ou F) soit un front montant sinon le variateur évoluera vers un état NST et n'animera pas le moteur. Il suffira alors de déconnecter LI1 ou DI1 et de la reconnecter.

Remarque


Il est d'ailleurs intéressant de savoir qu'il est possible à tout moment de revenir à cette configuration - Réglages Usine - avec la commande - Retour Réglages Usine - très utile lorsque l'utilisateur, suite à essais de moults réglages, obtient des comportements bizarres, ce réglage permet de revenir à une comportement connu.

AVERTISSEMENTS


Ce fonctionnement est intéressant lors la première mise en service car il permet de vérifier sans rentrer dans les menus de configuration si le variateur fonctionne et si la mécanique est bien entraînée. Par contre, la mise en service finale exigera au minimum le réglage de la protection thermique du moteur et l'auto-réglage. Sans ces deux actions, Schneider ne garantit ni la pérennité du moteur, ni la performance de la machine.

FICHES TECHNIQUES


Les actions suivantes - Comment strapper, comment régler la protection thermique, comment procéder à l'auto-réglage, comment occulter l'état NST , comment actionner le retour réglages usine sont détaillés sur des fiches techniques simplifiées individualisées par variateur et disponibles soit par le site Schneider, soit par Google :

Google

La fiche sera de la forme suivante :
Fiche

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
Mise en service rapide d'un variateur ATV600 (HMI et Webserver).pdf [530.61 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies