{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est l'utilité de la pile externe du M221?

La pile lithium externe des contrôleurs M221  (BR2032) a plusieurs fonctions :
  1. Sauvegarde en cas de coupure secteur de tous les mots internes de l'automate %MW ( %MWi avec i>49) : on notera que les mots %MW0 à %MW49 sont sauvegardés même sans pile).
  2. Sauvegarde en cas de coupure secteur des données de l'horodateur fournissant la date et l'heure système.
  3. Redémarrage automatique en RUN après coupure secteur : le M221 doit obligatoirement avoir la pile installée pour démarrer en RUN (si l'option de démarrage en RUN est configurée) pour les UCs dont le firmware est strictement inférieur aux versions de SoMachine Basic V1.3 SP1.

Cette pile peut être parfois appelée "pile de secours".
Le voyant BAT du contrôleur est allumé si la pile est absente ou si elle doit être changée (voir également le bit système %S75).

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus